4.4.4 インフォメーション

表 4.6

インフォメーション

番号

情報種別

メッセージ

説明

M0591111

変更

string1string2に変換しました。

字句を変換しました。

M0591112

変更

I/Oレジスタのビット指定アクセスをマクロ呼び出しに変換しました。

SFRのビット・アクセス方法がCA78K0RとCC-RLとで異なるため,マクロを用いてアクセスするよう変更しました。

M0591113

変更

stringをCC-RLの形式に変更しました。

記述形式がCA78K0RとCC-RLとで異なるため,CC-RLの記述形式に変更しました。

M0591121

追加

I/Oレジスタのビット・アクセス用マクロを生成しました。

SFRのビット・アクセス方法がCA78K0RとCC-RLとで異なるため,マクロを用いてアクセスするよう変更しました。

M0591122

追加

#pragma interrupt NO_VECTを生成しました。

ベクタ・テーブル指定がない#pragma interruptを生成しました。

M0591123

追加

stringを生成しました。

CC-RLの形式に合わせて,記述を追加しました。

M0591124

追加

アセンブラ埋め込みインライン関数stringを生成しました。

アセンブラ埋め込みインライン関数を生成しました。

M0591125

追加

#pragma rtos_interrupt NO_VECTを生成しました。

ベクタ・テーブル指定がない#pragma rtos_interruptを生成しました。

M0591131

削除

stringを削除しました。

CC-RLにない記述形式です。記述を削除しました。

M0591141

情報

string1string2に変換しましたが,RAMには配置できませんでした。

#pragma sectionのセクションを変更しましたが,配置できない可能性があります。CC-RLのユーザーズ・マニュアルを確認してください。

M0591142

情報

対応するセクションが無いため,変換を行いません(section)。

CC-RLに対応するセクションが存在しないため,変換できませんでした。

M0591143

情報

「AT 開始アドレス」を削除します。

CC-RLでは#pragma sectionによるアドレス指定ができないため,削除します。

M0591144

情報

対応するマクロが存在しないので,変換しません(MACRO)。

CC-RLに対応するマクロが存在しないため,変換できませんでした。

M0591145

情報

アセンブラ命令中にラベルの使用が検出されました。ラベルの変換はできませんので,適切な内容に修正してください。

CC-RLのアセンブリ記述関数内にはローカル・ラベルしか書けません。ラベルを適切な内容に修正してください。