ルネサス
r_doc_dopcf_interrupt
データ演算回路割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,データの比較結果が検出条件を満足した場合,データの加算結果が0xFFFFよりも大きくなった場合,またはデータの減算結果が0x0よりも小さくなった場合に発生するデータ演算回路割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_doc_dopcf_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]