2.3.3 端子の競合に対するアイコン表示

コード生成では,周辺機能 パネルにおける各種周辺機能の設定に伴い,端子の競合が発生する項目に対しては,競合が発生することを示す アイコンを該当箇所に表示し,端子の競合を警告します。

図 2.3

端子の競合に対するアイコン表示

 

備考

アイコン上にマウス・カーソルを移動した際には,端子の競合に関する情報(競合を回避するためのヒント)がポップアップ表示されます。