13.3.2 優先度情報

優先度情報では,

1 ) 優先度範囲maxtpri

といった項目を定義します。

なお,優先度情報として定義可能な数は,0〜1個に限られます。

以下に,優先度情報の記述形式を示します。

 
 [MAX_PRI ( maxtpri );]


以下に,優先度情報で記述する項目について示します。

1 ) 優先度範囲maxtpri

タスクの優先度範囲(初期優先度itskpriの最大値,またはchg_priを発行する際に指定する優先度の最大値)を指定します。
なお,maxtpriとして指定可能な値は,“1〜15”に限られます。


備考 本情報の定義を省略した場合,タスクの優先度範囲は,“15”となります。