2.6.4 #pragma指定との関係

以下のオプションは,#pragma指定との関係により動作が変わります。

-

-Xep=callee,または-Xepの指定なし

#pragma sectionで以下の属性指定文字を同時に指定した場合は,エラーとなります。

edata,edata23,tdata,tdata4,tdata5,tdata7,tdata8,sdata,sdata23,ep_auto,ep_disp4,ep_disp5,ep_disp7,ep_disp8,ep_disp16,ep_disp23,gp_disp16,gp_disp23