4.2.1 予約語

CC-RHでは,拡張機能を実現するために次の字句を予約語として追加しています。これらの字句もANSI-Cのキーワードと同様,ラベルや変数名として使用することはできません。

次に,CC-RHで追加されている予約語一覧を示します。

_Bool,__bsh,__bsw,__caxi,__clr1,__di,__ei,__halt,__hsw,inline,__ldlw,__ldsr,__mul32,__mul32u,__nop,__not1,__satadd,__satsub,__sch0l,__sch0r,__sch1l,__sch1r,__set1,__set_il,__stcw,__stsr,__synce,__synci,__syncm,__syncp,__stack_chk_fail

 

また,2個の下線(__)を含む名前もANSI-Cのキーワード同様,ラベル名や変数名として使用することはできません。