sqrtf.s


平方根(単精度)を求めます。(Floating-point Square Root (Single))

[指定形式]

-

sqrtf.s reg1, reg2

[機能]

汎用レジスタreg1にある単精度浮動小数点形式の内容の正の算術平方根を求め,汎用レジスタreg2に格納します。演算は無限精度であるかのように実行し,結果を現在の丸めモードに従って丸めます。ソース・オペランドの値が−0の場合,結果は−0になります。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のsqrtf.s命令が1つ生成されます。