-undefine


-defineオプションによるアセンブラ・シンボルの定義を解除します。

[指定形式]

-undefine=name[,name]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

-defineオプションによるアセンブラのユーザ定義シンボルnameの定義を解除します。

-

nameを省略した場合は,エラーとなります。

-

本オプションでは,name .EQU defの記述による定義は解除できません。

-

本オプションは,複数指定が可能です。

-

本オプションと-defineオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。

[使用例]

-

-defineオプションによるアセンブラ・シンボルtestの定義を解除します。

>asrl -define=test -dev=dr5f100pj.dvf main.asm -undefine=test