-base_number


数値定数の基数表現形式を指定します。

[指定形式]

-base_number={prefix|suffix}

 

-

省略時解釈

-base_number=prefixオプションの指定と同じです。

[詳細説明]

-

数値定数の基数表現形式を指定します。

-

パラメータに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。

prefix

Prefix表現形式(0xn...n)を指定します。

suffix

Suffix表現形式(n...nH)を指定します。

-

パラメータを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

数値定数の基数表現形式にSuffix表現形式を指定します。

>asrl -base_number=suffix -dev=dr5f100pj.dvf main.asm