-Absolute_forbid


アドレス+サイズの範囲の最適化を抑止します。

[指定形式]

-Absolute_forbid=address[+size][,address[+size]]...

 

-

省略時解釈

アドレス+サイズの範囲の最適化を抑止しません。

[詳細説明]

-

アドレス+サイズの範囲の最適化を抑止します。

-

addresssizeには,アドレス,サイズを16進数で指定します。

[使用例]

-

アドレス0x1000〜0x11ffへの最適化を抑止します。

>rlink a.obj b.obj -optimize -absolute_forbid=1000+200

[備考]

-

本オプションは,最適化を使用しないリンク処理では無効です。