-LIBrary


入力ライブラリ・ファイルを指定します。

[指定形式]

-LIBrary=file[,file]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

入力ライブラリ・ファイルfileを指定します。
複数指定する場合は,カンマ(,)で区切ります。

-

ワイルドカード(*,?)も使用可能です。
ワイルドカードで指定した文字列は,アルファベット順に展開します。
数字と英文字では数字を先に,英大文字と英小文字では英大文字を先に展開します。

-

入力ファイル名に拡張子の指定がない場合は“.lib”を指定したものとみなします。

-

-form=library,または-extractオプションと同時に指定した場合は,指定したライブラリ・ファイルを編集対象ライブラリとして入力します。
それ以外の場合は,入力ファイルとして指定されたファイル間でのリンク処理後に,未定義シンボルをライブラリ・ファイルから検索します。

-

ライブラリ・ファイル内シンボルの検索は,以下の順序で行います。

-

本オプションで指定したユーザ・ライブラリ・ファイル(指定順)

-

本オプションで指定したシステム・ライブラリ・ファイル(指定順)

-

デフォルト・ライブラリ(環境変数HLNK_LIBRARY1,HLNK_LIBRARY2,HLNK_LIBRARY3の順)

環境変数についての詳細は,「2.3 環境変数」を参照してください。

[使用例]

-

a.libとb.libを入力します。

>rlink main.obj -library=a.lib,b

 

-

“c”で始まり,拡張子が“.lib”であるファイルをすべて入力します。

>rlink main.obj -library=c*.lib