-Total_size


リンク後のセクションの合計サイズを標準エラー出力に表示します。

[指定形式]

-Total_size

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

リンク後のセクションの合計サイズを標準エラー出力に表示します。

-

以下の3種類のセクションに分けて,合計サイズを表示します。

-

実行可能なプログラム・セクション

-

プログラム・セクション以外のROM領域配置セクション

-

RAM領域配置セクション

-

本オプションを指定することにより,ROM/RAMに配置する合計のセクション・サイズを容易に認識することができます。

[使用例]

-

リンク後のセクションの合計サイズを標準エラー出力に表示します。

>rlink a.obj b.obj -total_size

[備考]

-

リンク・マップ・ファイルに合計サイズを表示するためには,-show=total_sizeオプションを指定する必要があります。

-

ROM化支援機能(-romオプション)対象のセクションの場合,転送元(ROM)と転送先(RAM)の両方で領域を使用するため,双方の合計サイズに対してセクション・サイズを加算します。

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。