2.6.5 #pragma指定との関係

以下のオプションは,#pragma指定との関係により動作が変わります。

-

-cpu=S1

#pragma interrupt, および#pragma interrupt_brkにレジスタ・バンク指定bank=を使用すると,コンパイル・エラーとなります。

-

#pragma指定した関数や変数を___near,__far付きで宣言していない場合,これらの関数や変数のnear/far属性は-cpu,-memmory_model,-far_romオプション指定の影響を受けます。