3.6.1 モトローラ・Sタイプ・ファイルの構成

モトローラ・Sタイプ・ファイルは,ヘッダ・レコードであるS0レコード,データ・レコードであるS1/S2/S3レコード,エンド・レコードであるS9/S8/S7レコードの7種類のレコード注1により構成されます注2

注 1.

各レコードは,ASCIIコードで出力します。

注 2.

モトローラ・Sタイプ・ファイルには,16ビット・アドレスのもの,(24ビット)スタンダード・アドレスのもの,32ビット・アドレスのものが存在し,16ビット・アドレスのフォーマットはS0,S1,およびS9レコード,スタンダード・アドレスのフォーマットはS0,S2,およびS8レコード,32ビット・アドレスのフォーマットはS0,S3,およびS7レコードによって構成されます。

 

モトローラ・Sタイプ・ファイルの構成と内容を以下に示します。

図 3.2

モトローラ・Sタイプ・ファイルの構成