3.7.2 変数/関数情報ファイルの利用

-

変数/ 関数情報ファイルをCソース・ファイルからインクルードしてコンパイルしてください。
コードサイズが削減されたオブジェクト・コードが得られます。

-

あるいは、変数/ 関数情報ファイルををインクルードするのに-preinclude オプションを指定してください。
この方法を使うと、C ソース・ファイルを書き換える必要がありません。

-

変数/ 関数情報ファイルは編集することができます。
これにより、変数/ 関数情報ファイル中の大域変数・関数に対するsaddr/callt指定の有効・無効化とCソース・ファイル中のstatic変数・関数に対するsaddr/callt指定の追加・削除を通してコードサイズをチューニングすることができます。