>>


第1項の値を第2項で示す値分だけ右シフトした値を求めます。

[機能]

第1項の値を第2項で示す値(ビット数)分だけ論理右シフトし,その値を返します。

上位ビットには,シフトされたビット数だけ0が挿入されます。

シフト数が0の場合は,第1項の値がそのまま返されます。シフト数が31を越えた場合は,0が返されます。

[使用例]

MOVW    AX, #0x01AF >> 5        ; (1)

(1)

“0x01AF”を5ビット分右シフトします。
よって,“0x000D”をAXに転送します。