.ENDM


マクロの機能として定義される一連のステートメントの終了をアセンブラに指示します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
 
.ENDM
 
[; コメント]

[機能]

-

マクロの機能として定義される一連のステートメントの終了をアセンブラに指示します。

[詳細説明]

-

.ENDM疑似命令に対応する.MACRO疑似命令,.REPT疑似命令,および.IRP疑似命令が存在しない場合,エラーとなります。

[使用例]

.MACRO - .ENDM

ADMAC  .MACRO   PARA1, PARA2
       MOV      A, #PARA1
       ADD      A, #PARA2
       .ENDM

 

.REPT - .ENDM

      .REPT     3
      INC       B
      DEC       C
      .ENDM

 

.IRP - .ENDM

      .IRP      PAR 0x10, 0x20, 0x30
      ADD       A, #PAR
      MOV       [DE], A
      .ENDM