11.2.3 スタートアップのアセンブル時に必要なオプション

コンパイラドライバを通さずにスタートアップを直接アセンブルする場合は,以下のオプションを指定してください。

-define=__RENESAS_VERSION__=0x01000000 ; CC-RL V1.00を使用する場合

-define=__RENESAS_VERSION__=0x01010000 ; CC-RL V1.01を使用する場合