10.3 メッセージ種別

メッセージ種別(1文字の英字)は、次のように分類されています。

表 10.1

メッセージ種別(CC-RX(V2.00.00以上))

メッセージ種別

説明

C

内部エラー:処理を中止します。

出力オブジェクトは生成しません。

E

フェイタル・エラー:一定数以上発生した場合、処理を中止します。

出力オブジェクトは生成しません。

F

アボート・エラー:処理を中止します。

出力オブジェクトは生成しません。

M

インフォメーション:情報を通知します。

メッセージを確認してください。その後、処理を継続します。

W

ワーニング:処理を続行します。

出力オブジェクトを生成します(ユーザが意図したものとは異なる可能性があります)。