プロジェクト・ツリー パネル


プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,ビルド・ツール,デバッグ・ツールなど)をツリー形式で表示します。

なお,使用するデバッグ・ツールの選択/切り替えは,このパネル上で行います。

図 A.3

プロジェクト・ツリー パネル

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択

[各エリアの説明]

(1)

プロジェクト・ツリー エリア

プロジェクトの構成要素を次のノードでツリー表示します。

ノード

説明

RL78 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)

-

デバッグ・ツール名

現在,プロジェクトで使用するデバッグ・ツール(IECUBE,E1(Serial),E20(Serial),EZ Emulator,シミュレータ)を表示します。
新規プロジェクト作成時は,シミュレータが設定されます。

 

ノードを選択すると,その詳細情報(プロパティ)がプロパティ パネルに表示され,設定の変更を行うことができます(プロパティ パネルがオープンしていない場合は,ノードをダブルクリックすることでオープンします)。

[コンテキスト・メニュー]

使用するデバッグ・ツール

使用するデバッグ・ツールを選択するためのカスケード・メニューを表示します。

 

RL78 IECUBE

IECUBEを使用します。

RL78 E1(Serial)

E1をシリアル通信方式で使用します。

RL78 E20(Serial)

E20をシリアル通信方式で使用します。

RL78 EZ Emulator

評価キットなどを接続して使用します。

RL78 シミュレータ

シミュレータを使用します。

プロパティ

選択しているデバッグ・ツールのプロパティをプロパティ パネルに表示します。