2.9.5 ローカル変数を表示/変更する

ローカル変数の内容の表示,および値の変更は,次のローカル変数 パネルで行います。

[表示]メニュー→[ローカル変数]を選択してください。

目的のローカル変数の内容を表示するためには,スコープ・エリアでスコープの選択をします。

ローカル変数 パネルでは,ローカル変数名や関数名を表示します。また,関数の引数もローカル変数として表示します。

なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,ローカル変数 パネルの項を参照してください。

図 2.98

ローカル変数の内容の表示(ローカル変数 パネル)

(1):[名前]エリア

(2):[値]エリア

(3):[型情報(バイト数)]エリア

(4):[アドレス]エリア

注意

プログラム実行中は,このパネルには何も表示されません。
プログラムの実行が停止したタイミングで,各エリアの表示を行います。

 

ここでは,次の操作方法について説明します。

 

2.9.5.1 値の表示形式を変更する

2.9.5.2 ローカル変数の内容を変更する

2.9.5.3 ローカル変数の表示内容を保存する