2.7 プログラムの実行

この節では,プログラムの実行方法について説明します。

なお,この節で説明する主な操作は,プログラムの実行を制御するためのコマンドをまとめたメイン・ウインドウ上のデバッグ・ツールバー,または[デバッグ]メニューより行います。

注意

デバッグ・ツールバー,および[デバッグ]メニューの各項目は,デバッグ・ツールと接続時のみ有効となります。

図 2.69

デバッグ・ツールバー

図 2.70

[デバッグ]メニュー