2.8.7 その他のブレーク要因

上記のほか,プログラムの実行が停止する原因(ブレーク要因)には次のものがあります。

なお,ブレーク要因は,プログラム停止時に,メイン・ウインドウのステータスバーのステータス・メッセージで確認することができます。

表 2.6

その他のブレーク要因

要因

使用するデバッグ・ツール

IECUBE

E1/E20
EZ Emulator

シミュレータ

トレース・メモリを使い切った注1

トレース・ディレイ・ブレークの発生

実行時間オーバの検出

ノン・マップ領域へのアクセス

書き込み禁止領域への書き込み

奇数番地へのワード・アクセス

テンポラリ・ブレーク注2の発生

フラッシュ・イリーガル・ブレークの発生

周辺チップ機能に関するプログラムの不正動作の発生注3

実行の失敗,または不明な原因

消費電流計測用バッファを使い切った注4

注 1.

プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内[トレース・メモリを使い切った後の動作]プロパティの設定に依存

注 2.

CS+内部でのみ使用するブレーク(ユーザは使用不可)

注 3.

詳細は,周辺エミュレーション・ボードに関する資料を参照

注 4.

RL78/G13シミュレータのみサポート