入出力パネル ウインドウ上に作成したすべての図形オブジェクト,および部品オブジェクトの端子接続状況を一覧表示します。
なお、各オブジェクトの端子接続の設定内容を変更するには,一覧内のオブジェクトをダブルクリック,または一覧内のオブジェクトを選択した状態で,[表示]メニュー→[プロパティ...]を選択することによりオープンする設定ダイアログで行います。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
ラベル
|
オブジェクトに付けたラベル(名前)を表示します。ラベルがないオブジェクトでは何も表示されません。
|
部品の種類
|
部品の種類を表示します。
|
rectangle
|
直線,四角形,楕円,丸四角,扇型
|
polygon
|
多角形
|
text
|
テキスト
|
bitmap
|
ビットマップ
|
button
|
プッシュ・ボタン,トグル・ボタン,グループ・ボタン
|
analog button
|
アナログ・ボタン
|
key
|
キー・マトリクス
|
level gauge
|
レベル・ゲージ
|
led
|
LED
|
7segment led
|
7セグメントLED
|
14segment led
|
14セグメントLED
|
matrix led
|
マトリクスLED
|
buzzer
|
ブザー
|
groups
|
グループ化された部品
|
接続端子
|
部品と接続されている端子を表示します。
なお,複数端子と接続されている部品では“-”が,接続されていない部品では“(空白)”が表示されます。
|
アクティブ値
|
部品に設定されているアクティブ値を表示します。
なお,複数端子と接続されている部品では“-”が,接続されていない部品では“(空白)”が表示されます。
|
[機能ボタン]