PUTC


標準出力へ1バイト出力します。

[機能コード(R1レジスタ)]

[パラメータ・ブロック(R2レジスタ)]

[パラメータ]

パラメータ

説明

出力バッファ先頭アドレス(入力)

出力データを格納しているバッファの先頭アドレス

[詳細説明]

-

標準出力へ1バイト出力します。

[使用例]

_charput:
        MOV.L       #IO_BUF,R2      ; 出力バッファ先頭アドレスをR2に設定
        MOV.B       R1,[R2]         ; R1(出力文字)を出力バッファに設定
        MOV.L       #1220000h,R1    ; PUTCの機能コードをR1に設定
        MOV.L       #PARM,R3        ; パラメータ・ブロックのアドレスをR3に設定
        MOV.L       R2,[R3]         ; 出力バッファ先頭アドレスを出力バッファに設定
        MOV.L       R3,R2           ; R3(パラメータ・ブロックのアドレス)をR2に設定
        MOV.L       #SIM_IO,R3      ; システム・コールのアドレスをR3に設定
        JSR         R3              ; システム・コール
        RTS                         ; 呼び出し元のアドレスに戻る
 
         .SECTION  B,DATA,ALIGN=4
PARM:       .BLKL   1               ; パラメータ・ブロック領域
         .SECTION  B_1,DATA
IO_BUF:     .BLKL   1               ; 入出力バッファ