デバッグ・ツールバーの
ボタンをクリックすることにより,現在接続しているデバッグ・ツールとの通信を切断します。
デバッグ・ツールと切断すると,メイン・ウインドウのステータス・バーが,次のように変化します。
図 2.73 | デバッグ・ツールから切断したステータス・バー |
注意 1. | プログラム実行中は,デバッグ・ツールと切断することはできません。切断する場合は,実行中のプログラムを停止してから切断してください。 |
注意 2. | 【E1】【E20】【EZ Emulator】
E1/E20/EZ Emulatorの切断は,上記の方法もしくは下記(1),(2)のいずれかの方法で必ず切断してください。
(1) [デバッグ]メニューにて[デバッグ・ツールから切断]を選択します。
(2) Pythonコンソール パネルにて“debugger.Disconnect()”と入力します。
強制的にデバッガを終了した場合,次回起動時に正しく起動できません。この状態になった場合は,E20エミュレータは電源スイッチを切り替え,E1/EZ エミュレータはUSBインタフェースケーブルを抜き差しして電源を入れ直してください。なお,EZ エミュレータの場合は,CS+も再起動してください。 |
備考 | デバッグ・ツールと切断すると,デバッグ・ツールと接続時のみ表示可能なパネル/ダイアログはすべてクローズします。 |