2.16.2.3 割り込みイベントを編集する

一度設定した割り込みイベントを編集することができます。

編集を行う場合は,イベント パネルにおいて,編集対象の割り込みイベントを選択したのち,コンテキスト・メニューの[条件の編集...]を選択します。オープンする割り込みイベント詳細設定ダイアログ【シミュレータ】において,編集が必要な項目を編集したのち,[OK]ボタンをクリックします。

(1)

パス・カウント]の編集

1〜16383の範囲で直接入力により指定してください。

入力したパス・カウント分のイベント条件を満たした時点で,イベント成立となります。

(2)

[割り込み]の編集

割り込みベクタと優先順位を編集することができます。編集方法はアクション・イベント ダイアログ[割り込みイベント設定]タブ【シミュレータ】と同じです(「(1) [割り込みベクタ]の指定」,「(2) [優先順位]の指定」参照)。