2.16.1 printfを挿入する

アクション・イベントの1つであるPrintfイベントを設定することにより,プログラムの実行を任意の箇所で一瞬停止させたのち,ソフトウエア処理によりprintfコマンドを実行させ,指定した変数式の値を出力 パネルに出力することができます。

この機能を使用するためには,次の手順で操作を行ってください。

 

2.16.1.1 Printfイベントを設定する

2.16.1.2 プログラムを実行する

2.16.1.3 出力結果を確認する

2.16.1.4 Printfイベントを編集する

 

注意 1.

Printfイベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.17.7 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。

注意 2.

ステップ実行中( ),またはブレーク関連のイベントを無視した実行中( )にPrintfイベントは発生しません。