2.13.1 トレース動作の設定をする

トレース機能が開始すると,現在実行中のプログラムの実行過程を記録したトレース・データがトレース・メモリに収集されます(プログラムの実行が停止すると,自動的にトレース機能も停止します)。

トレース機能を使用するためには,あらかじめトレースの動作に関する設定を行う必要があります。

なお,設定方法は,使用するデバッグ・ツールにより異なります。

 

2.13.1.1 【E1】の場合

2.13.1.2 【E20】の場合

2.13.1.3 【EZ Emulator】の場合

2.13.1.4 【シミュレータ】の場合