ルネサス
ツールバーの ボタン(トグル)をクリックすることにより,逆アセンブル パネルの表示モードを切り替えることができます。
-
混合表示モード
ソース・テキストと逆アセンブル・テキストを併せて表示する,デフォルトの表示モードです。
図 2.88
混合表示モード(逆アセンブル パネル)
逆アセンブル表示モード
ソース・テキストを非表示にし,逆アセンブル・テキストのみを表示します。
図 2.89
逆アセンブル表示モード(逆アセンブル パネル)