Print Preview ウインドウ


印刷をする前に,現在エディタ パネルで表示されているファイルのプレビューを行います。

図 A.16

Print Preview ウインドウ

備考

[Ctrl]キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより,このウインドウの表示を拡大/縮小することができます。

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

エディタ パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[印刷プレビュー]を選択

[各エリアの説明]

(1)

プレビュー・エリア

印刷イメージをプレビュー表示します。

ヘッダ/フッダ部に,ファイル名(絶対パス)/ページ番号を表示します。

デバッグ・ツールと切断時,デバッグ・ツールと接続時(通常モード),またはデバッグ・ツールと接続時(混合表示モード)により表示するカラムが異なります。

ただし,エディタ パネルにおいて,非表示に設定しているカラムは表示されません(印刷されません)。

[ツールバー]

 

印刷プレビュー表示しているアクティブなエディタ パネルの内容を印刷するために,Windowsで用意されている,印刷 ダイアログをオープンします。

 

選択範囲をクリップボードにコピーします。

 

表示サイズを拡大します。

 

表示サイズを縮小します。

 

100%の倍率で表示します(デフォルト)。

 

ページ幅で表示します。

 

1ページ全体を表示します。

 

見開き2ページを表示します。

[コンテキスト・メニュー]

ズームの拡大

表示サイズを拡大します。

ズームの縮小

表示サイズを縮小します。