[端子配置の設定]タブ


プロジェクト・ツリー パネルで選択した[端子配置(設計ツール)]に対応した情報(製品情報,パッケージ情報)の表示を行います。

図 A.4

[端子配置の設定]タブ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択

備考

すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[端子配置(設計ツール)]を選択することにより,表示内容が切り替わります。

[各エリアの説明]

(1)

[製品情報]カテゴリ

端子配置に関する製品情報(バージョン,リリース日付)の表示を行います。

バージョン

端子配置(端子配置プラグイン)のバージョンを表示します。

リリース日付

端子配置(端子配置プラグイン)のリリース日付を表示します。

 

(2)

[パッケージ情報]カテゴリ

端子配置図 パネルに端子配置図として表示するマイクロコントローラの形状(パッケージ名)を選択します。

パッケージ名

端子配置図として表示するマイクロコントローラの形状を選択します。