[端子図情報]タブ


プロジェクト・ツリー パネルで選択した[端子図]に対応した情報(製品情報)の表示を行います。

図 A.4

[端子図情報]タブ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択

備考

すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[端子図]を選択することにより,表示内容が切り替わります。

[各エリアの説明]

(1)

[製品情報]カテゴリ

コード生成に関する製品情報(リリース日付,バージョン)の表示を行います。

リリース日付

コード生成(コード生成2プラグイン)のリリース日付を表示します。

バージョン

コード生成(コード生成2プラグイン)のバージョンを表示します。