B.3.9 CS+ Pythonプロパティ(ビルド・ツール用)

以下に,CS+ Pythonプロパティ(ビルド・ツール用)の一覧を示します。

表 B.9

CS+ Pythonプロパティ(ビルド・ツール用)

プロパティ名

機能概要

build.Compile.IncludePath

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,追加のインクルード・パスの設定/参照を行います。

build.Compile.Macro

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,定義マクロの設定/参照を行います。

build.IsBuilding

ビルド実行中かどうかを確認します。

build.Link.LibraryFile

アクティブ・プロジェクトのライブラリ・ファイルの設定/参照を行います。

build.Link.SectionAlignment

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,セクション・アライメントの設定/参照を行います。

build.Link.SectionROMtoRAM

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,ROMからRAMへマップするセクションの設定/参照を行います。

build.Link.SectionStartAddress

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,セクションの開始アドレスの設定/参照を行います。

build.Link.SectionSymbolFile

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,外部定義シンボルをファイル出力するセクションの設定/参照を行います。

build.ROMization.OutputObjectFile

アクティブ・プロジェクトのROM化プロセス・オプションである,ROM化用オブジェクト・ファイルの出力の設定/参照を行います。

build.Version

コンパイラ・パッケージのバージョンを参照します。