-nomessage


コンパイル・オプション / ソースオプション

[指定形式]

-nomessage[= <エラー番号> [- <エラー番号>][,…]

[詳細説明]

-

nomessage オプションを指定した場合、インフォメーションレベル・メッセージの出力を抑止します。

-

サブオプションでエラー番号を指定すると、指定したインフォメーションレベル・メッセージの出力だけを抑止します。

-

エラー番号が複数ある場合にはカンマ(,)で区切って指定することができます。

-

<エラー番号>-<エラー番号>のようにハイフン(-)で抑止するエラー番号の範囲を指定することもできます。

-

エラー番号には、インフォメーションを表す「M」から始まるメッセージ番号の、末尾(右側)の5桁を指定してください。

例) インフォメーションメッセージM0523009の場合

-nomessage=23009

[備考]

-

本オプションを指定してアセンブラや最適化リンケージエディタのメッセージ出力を制御することはできません。

-

最適化リンケージエディタのメッセージについては、lnkcmdオプションにより、最適化リンケージエディタのmessageオプションおよびnomessageオプションを指定することで出力制御が可能です。

-

nomessageオプションを複数回指定した場合、指定したすべてのエラー番号について抑止します。

-

本オプションは、メッセージの番号(コンポーネント番号を含む)が0510000〜0549999であるもののみ対象とします。

-

番号が0520000〜0529999以外の警告メッセージは、本オプションに番号を指定しても抑止できません。同時に-chagne_messageを用いてインフォメーションに変更してください。