最適化性能比較ツール ダイアログ


ビルド・ツールが推奨するビルド・オプションを適用した場合のROMサイズや実行速度を計測,比較するウィザード形式のダイアログです。

1ページ目で計測方法を指定し,2ページ目で結果を表示します。

図 A.33

最適化性能比較ツール ダイアログ(1ページ目)

図 A.34

最適化性能比較ツール ダイアログ(2ページ目)

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ビルド]メニュー→[アクティブ・プロジェクト用に最適化性能比較ツールを表示...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

パターン選択エリア(1ページ目)

ROMサイズの最適化に関するオプション・パターンを試すか,実行速度の最適化に関するオプション・パターンを試すかを選択するエリアです。

両方のオプション・パターンを試すことも可能です。

また,選択したパターンに加え,現在のビルド・モードのオプションも試します。

 

実行速度の最適化に関するオプション・パターンを試す場合は,[計測開始アドレス/シンボル],および[計測終了アドレス/シンボル]に計測範囲を指定します。

それぞれのテキスト・ボックスに16進数の数値/アドレス式を直接入力するか,ドロップダウン・リストから入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

備考 1.

本テキスト・ボックスで[Ctrl]+[Space]キーを押下することにより,現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます。

備考 2.

本テキスト・ボックスに関数名を設定する場合,最適化で関数がインライン化されると測定中にエラーが出る,または測定が終了しないことがあります。その場合は指定する関数の定義の前に以下を記述することにより,エラーを回避することができます。

#pragma noinline 関数名

(2)

[測定結果](2ページ目)

各オプション・パターンでのROMサイズ,実行速度を表示します。

一番性能の良い値は緑色,一番性能の悪い値は赤色で表示します。

また,ここで選択したオプション・パターンを現在のビルド・オプションに反映することができます。

(3)

[ビルド・オプション](2ページ目)

各オプション・パターンがどのようなビルド・オプションを設定したかを表示します。

備考

ビルド・オプションの詳細については,コンパイラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

(4)

ビルド・モードへの反映方法選択エリア(2ページ目)

[測定結果]で選択したビルド・オプションをビルド・モードに反映する際,どのビルド・モードに反映するかを選択します。

新たなビルド・モードとして反映する場合は,ビルド・モード名を指定することができます。

[機能ボタン]

ボタン

機能

戻る(2ページ目)

1ページ目へ戻ります。

最適化性能の比較を再度行う場合にクリックします。

開始(1ページ目)

最適化性能の比較を開始します。

性能の比較は,指定したオプション・パターンをビルド・ツールに反映し,ビルド,およびデバッグ・ツールの実行によって行われます。そのため,プログラムのビルドとデバッグが可能である必要があります。

反映(2ページ目)

[測定結果]で選択したビルド・オプションをビルド・モードに反映し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

比較,およびビルド・オプションの反映を行わずに,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。