ルネサス
関数情報の出力内容の指定 ダイアログ
本ダイアログの呼び出し元に設定する関数情報の出力内容の選択を行います。
図 A.23
ここでは,次の項目について説明します。
-
[オープン方法]
[各エリアの説明]
[機能ボタン]
プロパティ パネルにおいて,以下のプロパティを選択したのち,[...]ボタンをクリック
[リンク・オプション]タブの[変数/関数配置情報]カテゴリの[関数情報の出力内容の指定]
(1)
[選択項目]
本ダイアログの呼び出し元に指定可能な関数情報の出力内容の一覧を表示します。
設定する出力内容をチェック・ボックスにより選択します。
各項目の詳細については,「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」のリンク・オプション-VFINFOの説明を参照してください。
備考
本ダイアログの呼び出し元において,すでに出力内容を設定していた場合は,該当する出力内容のチェック・ボックスはデフォルトでチェック状態となります。
ボタン
機能
OK
本ダイアログをクローズし,選択した出力内容を呼び出し元に設定します。
キャンセル
出力内容の選択をキャンセルし,本ダイアログをクローズします。
すべて有効
[選択項目]において,すべての出力内容を選択します。
すべて無効
[選択項目]において,すべての出力内容の選択を解除します。
ヘルプ
本ダイアログのヘルプを表示します。