|
|
|
|
M0592111
|
変更
|
string1をstring2に変換しました。
|
字句を変換しました。
|
M0592112
|
変更
|
I/Oレジスタのビット指定アクセスをマクロ呼び出しに変換しました。
|
SFRのビット・アクセス方法がCA78K0とCC-RLとで異なるため,マクロを用いてアクセスするよう変更しました。
|
M0592113
|
変更
|
stringをCC-RLの形式に変更しました。
|
記述形式がCA78K0とCC-RLとで異なるため,CC-RLの記述形式に変更しました。
|
M0592121
|
追加
|
I/Oレジスタのビット・アクセス用マクロを生成しました。
|
SFRのビット・アクセス方法がCA78K0とCC-RLとで異なるため,マクロを用いてアクセスするよう変更しました。
|
M0592122
|
追加
|
#pragma interrupt NO_VECTを生成しました。
|
ベクタ・テーブル指定がない#pragma interruptを生成しました。
|
M0592123
|
追加
|
stringを生成しました。
|
CC-RLの形式に合わせて,記述を追加しました。
|
M0592124
|
追加
|
アセンブラ埋め込みインライン関数stringを生成しました。
|
アセンブラ埋め込みインライン関数を生成しました。
|
M0592125
|
追加
|
#pragma rtos_interrupt NO_VECTを生成しました。
|
ベクタ・テーブル指定がない#pragma rtos_interruptを生成しました。
|
M0592131
|
削除
|
stringを削除しました。
|
CC-RLにない記述形式です。記述を削除しました。
|
M0592142
|
情報
|
対応するセクションが無いため,変換を行いません(section)。
|
CC-RLに対応するセクションが存在しないため,変換できませんでした。
|
M0592143
|
情報
|
「AT 開始アドレス」を削除します。
|
CC-RLでは#pragma sectionによるアドレス指定ができないため,削除します。
|
M0592144
|
情報
|
対応するマクロが存在しないので,変換しません(MACRO)。
|
CC-RLに対応するマクロが存在しないため,変換できませんでした。
|
M0592145
|
情報
|
アセンブラ命令中にラベルの使用が検出されました。ラベルの変換はできませんので,適切な内容に修正してください。
|
CC-RLのアセンブリ記述関数内にはローカル・ラベルしか書けません。ラベルを適切な内容に修正してください。
|
M0592146
|
情報
|
78K0に依存した言語仕様です。
|
78K0からRL78へのデバイス変更の際に見直しが必要です。手動で修正してください。
|