変換対象のキーワードが##演算子等で生成される等,キーワードとして見つけることができない場合は,変換できません。そのままCC-RLでコンパイルすると,コンパイル・エラーとなります。変換キーワードに対する#define,typedef,##演算子がないかどうか,変換前に確認してください。 |
スモール・モデルおよびミディアム・モデル用のCソースに対して変換します。CC-RLにはラージ・モデルがありませんので,変換前のCソースがラージ・モデル用である場合,変換後にポインタの型が合わなくなる可能性があります。ラージ・モデル用のCソースは,スモール・モデルやミディアム・モデルでも動作するよう,変数や関数に__near, __farキーワードを明記してから変換してください。 |