プロジェクト・ツリー パネルで選択した[コード生成(設計ツール)]に対応した情報(ファイル生成モード,製品情報)の表示,および設定の変更を行います。
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択 |
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択 |
すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[コード生成(設計ツール)]を選択することにより,表示内容が切り替わります。 |
プロジェクト・ツリー パネルで選択した[コード生成(設計ツール)]に関する情報(API関数の出力制御,生成先フォルダ,ファイル生成制御,プロジェクトへの登録,レポート形式)の表示,および設定の変更を行います。
|
周辺機能 パネルで使用する旨の設定が行われている周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)の全API関数を出力します。 |
||
|
周辺機能 パネルで使用する旨の設定が行われている周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)のAPI関数のうち,初期化処理に関するAPI関数のみを出力します。 |
||
|
周辺機能 パネルの |
||
|
同一のファイル名を有するファイルが存在していた場合,該当ファイルをマージします。 /* Start user code …. Do not edit comment generated here */ |
||
|
周辺機能 パネルの |
||
|
[ファイル]メニュー→[コード生成レポート を保存]を選択した際に出力されるレポート・ファイル(2種類:Function,Macro)の出力形式を選択します。 |
||
プロジェクト・ツリー パネルで選択した[コード生成(設計ツール)]に関する情報(リリース日付,バージョン)の表示を行います。