サービス・コール ダイアログ

サービス・コールの処理を実行します。

図A―32  サービス・コール ダイアログ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- リアルタイムOS リソース情報 パネルのコンテキスト・メニューから[サービス・コール]→[サービス・コール名]を選択

[各エリアの説明]

(1) サービス・コール表示エリア

コンテキスト・メニューから選択されたサービス・コールをC言語の関数形式で表示します。

備考  値の入力が必要なサービス・コールについては,本エリアにテキスト・ボックスが表示されるため,該当値を入力したのち,[OK]ボタンをクリックすることにより,サービス・コールの処理が実行されます。

(2) 機能ボタン

ボタン

機能

OK

サービス・コールの処理を実行します。

キャンセル

本ダイアログをクローズします。

タイトルバーの ボタンをクリックした際と同じ動作です。