2.13.3 測定可能時間

【Full-spec emulator】【E1】【E20】

Run-Breakタイマ・イベント(「2.13.1 実行停止までの実行時間を計測する」参照),またはタイマ計測イベント(「2.13.2 任意区間の実行時間を計測する」参照)によるタイマ計測は,LPDクロックで計測します。測定可能時間は次のとおりです。

表 2.14

測定可能時間【Full-spec emulator】

 

Run-Breakタイマ・イベント/タイマ計測イベント

分解能

約50ナノ秒(20MHz)

測定可能時間

約3分30秒(20MHz)

オーバフロー検出あり

 

表 2.15

測定可能時間【E1】【E20】

 

Run-Breakタイマ・イベント/タイマ計測イベント

最小分解能

【E1】【E20】

約60ナノ秒(16.5MHz,LPD 4Pin使用時)

【E2】

約30ナノ秒(33MHz,LPD 4Pin使用時)

最大測定可能時間

約13分(5.5MHz,LPD 4Pin使用時)

オーバフロー検出あり

 

【シミュレータ】

Run-Breakタイマ・イベント(「2.13.1 実行停止までの実行時間を計測する」参照),またはタイマ計測イベント(「2.13.2 任意区間の実行時間を計測する」参照)によるタイマ計測は,CPUクロックで計測します。測定可能時間はCPUクロック周波数に依存します。