組み合わせ条件 ダイアログ【E1】【E20】


イベント パネルで選択した組み合わせブレーク・イベントの詳細情報の表示,および変更を行います。

図 A.42

組み合わせ条件 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

イベント パネルにおいて,組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】にキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

タブ選択エリア

今版では,[ブレーク]タブのみ表示されます。

(2)

[組み合わせ]エリア

組み合わせ条件を次のドロップダウン・リストより選択します。

OR

[対象イベント]エリアのリスト内のいずれか1つのイベントが成立した場合,条件が成立します(デフォルト)。

シーケンシャル

[対象イベント]エリアのリスト内のイベントが指定された順序で成立した場合,条件が成立します。

注意

[OR]を選択した場合,2個までのブレーク・イベントを指定できます。
また,[シーケンシャル]を選択した場合,2番目までのブレーク・イベントを指定できます。

(3)

[対象イベント]エリア

(a)

リスト表示

現在,組み合わせブレーク・イベントの対象として設定されているイベントの詳細情報をリスト表示します。

なお,[組み合わせ]エリアにおいて[シーケンシャル]を選択した場合,リストの上から順に番号が付与され,この番号が条件成立の順序となります。

(b)

ボタン

次のボタンは,[組み合わせ]エリアにおいて[シーケンシャル]を指定した場合のみ有効となります。

ボタン

機能

リスト内で選択しているイベントの順序が1つ上げます。

リスト内で選択しているイベントの順序が1つ下げます。

Rイベント

このボタンは常に無効です。

(4)

[リセットイベント]エリア

(a)

リスト表示

このエリアは常に無効です。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

ダイアログで指定した詳細設定を組み合わせブレークに設定し,このダイアログをクローズします。

キャンセル

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。