2.3.5 【EZ Emulator】の場合

EZ Emulatorを使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。

図 2.45

動作環境設定【EZ Emulator】(プロパティ パネルの例)

 

プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。

 

2.3.5.1 [接続用設定]タブ

2.3.5.2 [デバッグ・ツール設定]タブ

2.3.5.3 [ダウンロード・ファイル設定]タブ

2.3.5.4 [フック処理設定]タブ