2.15.4 イベントの詳細設定を編集する

ここでは,各種イベントの詳細設定の編集方法を説明します。

 

2.15.4.1 実行系イベントを編集する

2.15.4.2 アクセス系イベントを編集する

2.15.4.3 イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】

備考

アクション・イベント(Printfイベント)の編集に関しては,「2.14 プログラム内へのアクションの設定」を参照してください。