2.9.3 SFRを表示/変更する

SFRの内容の表示,および値の変更は,次のSFR パネルで行います。

[表示]メニュー→[SFR]を選択してください。

なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,SFR パネルの項を参照してください。

図 2.105

SFRの内容の表示(SFRパネル)

(1):[SFR]エリア

(2):[値]エリア

(3):[型情報(バイト数)]エリア

(4):[アドレス]エリア

 

 

ここでは,次の操作方法について説明します。

 

2.9.3.1 SFRを検索する

2.9.3.2 SFRを整理する

2.9.3.3 値の表示形式を変更する

2.9.3.4 SFRの内容を変更する

2.9.3.5 プログラム実行中にSFRの内容を表示/変更する

2.9.3.6 SFRの表示内容を保存する