2.8.4.2 ブレーク・イベント(実行系)を編集する

設定したブレーク・イベント(実行系)は編集することができます。

詳細は,「2.15.4.1 実行系イベントを編集する」,または「2.15.4.3 イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】」を参照してください。

注意

ブレーク・イベント(実行系)の種別がハードウエア・ブレーク,または組み合わせブレーク【E1】【E20】の場合のみが対象となります。