このタブでは,プロジェクト(メイン・プロジェクト)に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
(1) [ファイル]
(2) [ライセンス]
(3) [記録]
図 A.12 | プロパティ パネル:[プロジェクト]タブ |
[各カテゴリの説明]
ファイルに関する詳細情報の表示を行います。
ファイル名
|
プロジェクト(メイン・プロジェクト)の情報を保存するファイルのファイル名を表示します。
|
デフォルト
|
プロジェクト・ファイル名
|
変更方法
|
変更不可
|
絶対パス
|
プロジェクト(メイン・プロジェクト)の情報を保存するプロジェクト・ファイルの絶対パス名を表示します。
|
デフォルト
|
プロジェクト・ファイルの絶対パス名
|
変更方法
|
変更不可
|
ライセンスに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
フローティング・ライセンスではスタンダード版を使用する
|
このプロジェクトではスタンダード版のフローティング・ライセンスのみ使用するかどうかを設定します。
|
デフォルト
|
はい
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
スタンダード版のフローティング・ライセンスを使用します。
|
いいえ
|
スタンダード版以外のフローティング・ライセンスを使用します。
|
スタンダード版フローティング・ライセンスを使用
|
スタンダード版フローティング・ライセンスを使用しているかどうかを表示します。
|
デフォルト
|
はい
|
変更方法
|
変更不可
|
記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
メモ
|
プロジェクト(メイン・プロジェクト)にメモを追加します。
1行に1項目ずつ指定します。
追加したメモはサブ・プロパティとして表示されます。
|
デフォルト
|
メモ[項目数]
|
変更方法
|
[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集
サブ・プロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能
|
指定可能値
|
256文字までの文字列
256個まで指定可能です。
|