[値の推移]タブでは,解析グラフ パネルの[値の推移]タブで表示するグラフに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
(3) [Smart Analog]【E1/E2 Lite/E20【RL78】】
表示するグラフ全般に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
表示するグラフ・データの取得方法を選択します(「(2) グラフ・データの取得方法を指定する」参照)。 |
||||
デバッグ・ツールのRRM機能/RAMモニタ(疑似RRM)機能により取得したデータを基にグラフ表示を行います。 ただし,デバッグ・ツールがデータ収集モードに設定されている場合注1は,Smart Analog用のサンプリング方式によりデータ収集を行います。 |
||||
デバッグ・ツールのトレース機能により取得したトレース・データを基にグラフ表示を行います。
|
||||
グラフを復帰するための解析グラフ・データ・ファイル(*.mtac)を指定します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : CS+のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 なお,このプロパティは,[解析方式]プロパティにおいて[ファイルから読み込み]を選択した場合のみ表示されます。 |
||||
ファイルを開く ダイアログによる指定,またはキーボードからの直接入力 ファイルを開く ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします。 |
||||
リアルタイム・サンプリングの開始/停止をプログラム実行の開始/停止と連動するか否かを選択します。 なお,このプロパティは,[解析方式]プロパティにおいて[リアルタイム・サンプリング方式]を選択した場合のみ表示されます。 |
||||
プログラム実行の開始/停止と連動せず,[値の推移]タブ上の[サンプリング]ボタンにより制御します。 |
||||
グラフ表示のX軸/Y軸において,取得したグラフ・データから最適な値を計算し,[1グリッドあたりの時間[Time/Div]]/[1グリッドあたりの値[Val/Div] 1〜16]/[オフセット1〜16]プロパティに設定するか否かを選択します(「(c) 表示範囲の設定」参照)。 このプロパティは,デバッグ・ツールをデータ収集モードに設定している場合注1は非表示となります。 |
||||
ただし,[解析方式]プロパティにおいて[ファイルから読み込み]を選択した場合,または[トリガ機能を使用する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合は[行わない]に固定 |
||||
グラフ表示を自動調整する際に,描画領域内に表示するグラフの遷移箇所の個数を指定します。 なお,このプロパティは,[自動調整]プロパティにおいて[行わない]を選択した場合は非表示となります。 |
||||
グラフにおける10分割された領域の1単位(グリッド)あたりの時間を指定します。 なお,このプロパティは,[自動調整]プロパティにおいて[行わない]を選択した場合のみ有効となります。 |
||||
ただし,[解析方式]プロパティにおいて[ファイルから読み込み]を選択した場合はファイルから読み込んだ値を設定 |
||||
[解析方式]プロパティの指定に依存します。 |
||||
[解析方式]プロパティの指定に依存します。 |
||||
なお,このプロパティは,[背景色と前景色を指定する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
||||
キーボードからの直接入力の場合,10進数/16進数(0x付き)の数値,または色名(「色の指定方法について」参照) |
||||
ロスト区間(「(a) グラフ」参照)におけるグラフの背景色注3を指定します。 なお,このプロパティは,[背景色と前景色を指定する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
||||
キーボードからの直接入力の場合,10進数/16進数(0x付き)の数値,または色名(「色の指定方法について」参照) |
||||
なお,このプロパティは,[背景色と前景色を指定する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
||||
キーボードからの直接入力の場合,10進数/16進数(0x付き)の数値,または色名(「色の指定方法について」参照) |
||||
キーボードからの直接入力の場合,10進数/16進数(0x付き)の数値,または色名(「色の指定方法について」参照) |
||||
キーボードからの直接入力の場合,10進数/16進数(0x付き)の数値,または色名(「色の指定方法について」参照) |
単位入力(大文字/小文字不問)が省略された場合,[解析方式]プロパティにおいて[リアルタイム・サンプリング方式]を選択している場合は“ms”として扱い,それ以外の場合は“ns”として扱います。 |
ここで指定した色は,値の推移(ズーム) パネル上の背景色/前景色にも反映されます。 |
トリガ機能に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います(「(3) トリガ機能を使用する」参照)。
[解析方式]プロパティの指定に依存します。 |
|||||
トリガ・モード(グラフの表示更新を行うタイミング)を選択します。 なお,このプロパティは,[トリガ機能を使用する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
|||||
なお,このプロパティは,[トリガ機能を使用する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
|||||
トリガ・レベル(トリガ信号の発生と判断するためのしきい値)を指定します。 なお,このプロパティは,[トリガ機能を使用する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
|||||
なお,このプロパティは,[トリガ機能を使用する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
|||||
トリガ・ポジション(トリガ信号が発生した箇所を描画するX軸方向の位置)を指定します。 なお,このプロパティは,[トリガ機能を使用する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
|||||
|
|||||
トリガ・マーク(トリガ・レベル,およびトリガ・ポジションを示すマーク)の色を指定します。 なお,このプロパティは,[トリガ機能を使用する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 |
|||||
キーボードからの直接入力の場合,10進数/16進数(0x付き)の数値,または色名(「色の指定方法について」参照) |
単位(s,ms,us/μs,ns)を省略した場合は,“ms”として扱います(大文字/小文字不問)。 |
Smart Analog機能に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
このカテゴリは,選択しているマイクロコントローラがSmart Analog IC搭載品で,デバッグ・ツールをデータ収集モードに設定している場合のみ表示されます。 |
データ収集モードによるデータ収集開始直前に,特定のシンボル(r_dbg_graph.c#static_e1_waveout_rate)の値をこのプロパティで指定した値に更新してサンプリング間隔を変更します。 |
||||
データ収集モードによるデータ収集開始直前に,特定のシンボル(r_dbg_graph.c#static_e1_waveout_flag)の値をこのプロパティで指定した値に更新してデータを収集するチャネルを指定します。 |
||||
各チャネルに登録するグラフ化対象に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います(「(1) グラフ化対象を登録する」参照)。
[解析方式]プロパティで[ファイルから読み込み]を選択している場合,ファイルから読み込んだ値がこのカテゴリ内のすべてのプロパティに反映され,各プロパティは変更不可となります。 |
グラフ化対象として登録する変数名/アドレス式を指定します(「(1) グラフ化対象を登録する」参照)。 なお,このプロパティの値を変更すると,このカテゴリ内のすべてのプロパティがデフォルト値に変更されます。 デバッグ・ツールがデータ収集モードの場合,このプロパティで指定した文字列は,変数名チェック・ボックスにおけるラベルとして表示するのみです(グラフ化対象とはなりません)。 |
||||
このプロパティは,デバッグ・ツールがデータ収集モードの場合は非表示となります。 |
||||
グラフにおける10分割された領域の1単位(グリッド)あたりの値を指定します。 なお,このプロパティは,[自動調整]プロパティにおいて[行わない]を選択した場合のみ有効となります。 |
||||
ただし,[解析方式]プロパティにおいて[ファイルから読み込み]を選択した場合は,ファイルから読み込んだ値を設定 デバッグ・ツールがデータ収集モードの場合:409.5 |
||||
なお,このプロパティは,[自動調整]プロパティにおいて[行わない]を選択した場合のみ有効となります。 |
||||
デバッグ・ツールがデータ収集モードの場合:-2048 |
||||
“Float型の最小値(約-3.4028235e+38)” |
||||
キーボードからの直接入力の場合,10進数/16進数(0x付き)の数値,または色名(「色の指定方法について」参照) |
デバッグ・ツールが,アドレス式→レジスタ名→IOR/SFR名→変数名の順序で自動的に判断します。 |