2.6 リンク・オプションを設定する

リンク・フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[リンク・オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するリンク・オプションを設定することができます。

注意

本タブは,ライブラリ用のプロジェクトの場合は表示しません。

図 2.36

プロパティ パネル:[リンク・オプション]タブ

 

備考

よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(リンク)]カテゴリにまとめられています。